This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:LEARAM -为什么限制为0x1000

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1070252/msp430fr5994-learam---why-is-it-limited-to-0x1000

部件号:MSP430FR5994

下午好,

只是想知道硬件是否有限制,或者这是链接器中可以调整以放大的内容。  我尝试通过减小 FRAM 的大小并在其中扩展 LERAM 空间来扩展 LEARAM,但刚刚开始出现问题。

我正在使用 DSPLIB,我确实注意到它有更大的表格可用于执行 FFT。  不幸的是,我似乎被最大 _Q15数组大小为1024的卡住。  我想使用2048或4096个样本。

此致,

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Lea RAM 在 总 SRAM 中共享4KB (8KB)。 它无法扩展到 FRAM 空间