This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4152:RST / NMI / SBWTDIO 端子散热器电流规格

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1069941/msp430f4152-rst-nmi-sbwtdio-terminal-sink-current-specifications

部件号:MSP430F4152

MSP430F4152的 RST/NMIS/SBWTDIO 端子是否有汇电流规格?
如果可能,请告诉我最小值/典型值/最大值。

DS P. 23说“±2mA”,但我认为这是绝对最大额定值。

谢谢你,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    2mA 是 IO 的驱动强度。 这些引脚的泄漏没有规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我明白了。