This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:第1代和第2代之间的分辨率差异

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1069053/msp430fr2676-difference-in-resolution-between-gen1-and-gen2

部件号:MSP430FR2676

各位专家:

问:当用作简单按钮(例如使用单个电极和自电容方法)时,Gen2器件的分辨率是否高于 Gen1器件?

目前,当我将手指靠近单个电极时,我需要更详细的回应。 我知道这可以通过参数来调整,但我想知道的是作为一个设备的分辨率的差异。

在《技术指南》的“设备系列”一节中,提到了与滑块和滚轮一起使用时的分辨率,但单个电极的分辨率不是。
:http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/latest/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/ch_device.html#id3

如果 Gen2的分辨率较高,了解原因将很有帮助。

此致,
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,O.H-San,

    当然,您正忙于帮助 Captivate 客户——谢谢。

    这实际上是一个很好的问题。  两个设备系列的灵敏度或分辨率都大致相同(能够检测到尽可能小的变化)。  您可以将其视为 ADC 的 LSB。 这两个系列之间的性能差异是,与 Gen2设备相比,Gen1设备的“内部”噪声级别略高。  在重新设计的过程中,Gen2设备的噪音水平降低了。 这意味着,如果您在 Gen1和 Gen2设备上设置了1000个目标转换计数的灵敏度, 设置相同的触摸或近端阈值后,与 Gen2设备相比,由于内部噪声级别更高,Gen1设备更有可能导致“假”检测。 由于第2代噪声级别较低,因此可以将触摸/近端阈值设置为较低,而不会因噪声而导致错误检测,这实际上会提高灵敏度或分辨率。  这是否有意义?

     这一切都在《Sensitivity》,《SNR》和《设计利润率》文档中得到了很好的解释,适用于《迷魂》, https://www.ti.com/lit/an/slaa843a/slaa843a.pdf。 如果您尚未阅读本文档,我强烈建议您阅读本文档。  它将帮助您了解 SNR 的重要性,更重要的是如何正确设置灵敏度和触摸阈值以获得最佳性能。

    因此,对于您的按钮灵敏度问题,我不知道您使用的是 Gen1还是 Gen2,但在任何一种情况下,从转换增益值=100开始。  然后,如果问题是您没有看到足够大的“删除”度量,请尝试增加目标转换计数。  如果您确实有很多增量,但手指没有可靠地触发“触摸”检测,请尝试降低触摸/近端阈值。  再次请参阅 SNR 指南以获得指导。

    如果这不起作用,并且您正在使用 Gen1设备,请考虑切换到 Gen2设备。  此外,请查看 PCB 布局。  电极周围是否有很多接地或接地线,或者电极后面另一层是否有电极?  如果是,这将增加电极的寄生电容,从而降低灵敏度。

    如果这一点不清楚,或者您仍需要帮助,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯-桑,

    感谢您的详细回答。 我已经检查了申请报告。 我知道设备的理论分辨率保持不变,但由于抗噪性发生变化,触摸灵敏度/分辨率会增加。 我将根据您提供的调整方法和信息进行评估。 当我发现有问题时,我会再次与您联系。

    此致,
    还可以