This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:关于衬垫周围区域为金属时的设计准则

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1069675/msp430fr2633-regarding-design-guidelines-when-the-area-around-the-pad-is-metal

部件号:MSP430FR2633

您好,

我的客户正在考虑使用 Captivate 触摸板。
客户的应用程序是触摸板周围的金属,如下所示。

当衬垫周围区域为金属时,是否有任何有关设计指南的信息?

此致,
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sasaki-San,

    建议传感器电极和周围任何接地之间的间距为1mm。  对于此设计,金属表面必须接地,以防止金属在电气上浮动并导致与触摸板传感器耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯-桑,

    感谢您的参与。

    我理解。

    此致,
    Sasaki