This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI MSP-CGT 封装不包括 MSP 设备标头

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1068221/the-ti-msp-cgt-package-does-not-include-the-msp-device-headers

“线程”中讨论的其它部件:CCStudioMATHLIB

大家好,

引用的线程也有我现在的需求。

我基本上正在为 MSP430设置一个仅限命令行的环境,希望在不安装整个 CCStudio 的情况下使用 TI 工具链。

MSP-CGT 软件包具有工具链和 C/C++库,但没有设备标题或链接器文件,这一点很方便。 是否有办法获得这些信息? 5年前线程中提供的链接不再有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我现在不知道在哪里下载标题和链接文件。 建议您下载 CCS,其中包含您需要的所有文件。 您可以从中复制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 CGT 有类似的问题,它不包括 mathlib!  

    我必须安装整个 CCS 才能明显获得它