This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:USB Windows CE 驱动程序

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1070199/msp430fg6626-usb-windows-ce-driver

部件号:MSP430FG6626

您好,
我们是否提供 USB Windows CE 驱动程序?

此致,霍尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍尔格:

    我们不会向任何操作系统提供特定的 USB 驱动程序,因为现代操作系统提供的标准 USB 驱动程序可以正常工作。 我不确定 Windows CE 是否提供此类驱动程序。 我们确实有 USB 描述符工具可以帮助您实现这一目标。 它 不提供 USB 驱动程序,而是客户向主机应用程序所需的描述符。 有关详细信息,请参阅 MSP430 USB 开发包。  https://www.ti.com/tool/MSP430USBDEVPACK 

    我怀疑 Windows CE 是受支持的标准,因为它太旧了。