This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F449:烧伤问题

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1069965/msp430f449-burn-issue

部件号:MSP430F449

大家好,团队

以下是一个问题可能需要您的帮助:

单片机型:MSP430F449IPZR,8 MHz 工作频率,4个4OLCD,2个16位计时器,12位 ADC,16个多路复用器,60KBFlash,2KBSRAM,GPIO:56,LQRF100, –40~85°C,TI

问题:

在试验用的 Cetacea 水表上发现了一个问题:该程序不能由 BSL 直接下载,但可以由 JTAG 成功下载,然后由 BSL 成功下载。 这是什么原因? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    此设备不支持空设备 BSL 功能。