This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2030:使用集成温度传感器计算温度

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1069971/msp430i2030-calculating-temperature-using-integrated-temperature-sensor

部件号:MSP430I2030

我可以在家庭用户指南中看到传感器传输功能,但无法解释此功能。  

Vs = TCS (273 + T [°C])+ Vo [mV]

Vs = V 传感器类型

CS = C 传感器

VO = V 偏移传感器

IM 的 SD24值 为 4 622 659 (38.5C)左右

我不确定变量的值。 数学是明确的。  

非常感谢,

马塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅用户指南和数据表温度一章。 计算 ADC 中的传感器电压,并 根据功能通过传感器电压计算温度。