This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP 工作功率为2.4V

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1069648/msp-working-power-from-2-4v

《线程》中讨论的其他部件:MSP430F5326

你(们)好

MSP430F5326

我需要的功能是,MSP 只能在2.4伏及以上的电压下工作。

如果 v=2.39或更低,它将不起作用。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shai,

    MCU 的 MCLK 是什么,您需要注意下表:

    谢谢!

    此致

    约翰逊