This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ENERGY-TRACE:选择/更改启动板(DUT)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1068891/energytrace-select-change-launchpad-dut

部件号:ENERGY-TRACE

我有两个 CC1352P1启动板套件,我正在使用 CCS 11.1.0.00011进行 RF/BLE5开发/学习。

是否有方法选择能量曲线选择的垫片或更改选择的方法?

现在,它选择了错误的键盘,断开并连接 micro-USB 以选择正确的设备(本例中为外设)令人恼火。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您从调试会话中使用 EnergyTrace,它将被强制绑定到调试的主板上。

    但是,如果您尝试独立使用 EnergyTrace (即在调试会话之外),则实际上它不允许您在多个探测器/启动板之间进行选择。

    换言之,下拉菜单仅显示一个启动板

    我将把这条线索转发给工具团队,以供采取进一步行动/发表意见。

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图罗,

    正如拉斐尔所说的,这显然是我们执行方面的一个限制。  我们将仔细查看并归档问题以跟踪它。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是追踪编号 :https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10729

    从这里开始,它将进入队列以获得优先级。  我不会期待短期内的事情,但当我们考虑将 EnergyTrace 迁移到一个新的框架时,我们会考虑这一点。

    此致,

    约翰