This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:RTC 问题

Guru**** 2582905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1068394/msp430f5438a-rtc-issue

部件号:MSP430F5438A

大家好,团队

以下是客户提出的一个问题可能需要您的帮助:

关于 RTC,如果不校准周,它会影响时间吗? 请帮助解决此问题? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “校准周”是什么意思? 您是否打算设定一周的某一天?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  

    首先感谢您的支持!

    [引用 userid="301692" url="~ë/support/microcontroller/MSP-low-Power-microcontroller-group/MSP430/f/MSP-low-Power-microcontroller-forum/1068394/msp430f5438a-RTC-Issue/3953857#3953857]'calibrate the week'是什么意思?

    他们只需要年/月/日的数据和时钟数据(确切时间,分钟和秒), 跳过设置设置时间和初始化时间的周,这是否会影响正常日历显示?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    建议初始化周登记,尽管客户不使用周信息,因为这可以确保在初始化后 RTC 登记册的值在指定范围内。 在 RTCSEC,RTCMIN,RTCHOUR,RTCDAY,RTCDOOW, RTCYEARH,RTCYEARL,RTCAMIN,RTCAHOUR,RTCADAY, 和 RTCADOW 寄存器可能导致不可预测的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    ,当初始化周数据在寄存器范围内时,它将是正常的,对吗? 这不会影响每周和每小时的实际显示?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    本周的训练将根据你的配置进行。 Day add one 和 Week 将添加一个(从初始化)周期和周期。 您的客户不需要他们不需要的周信息,因为周是正确的还是不正确的。 只需进行初始化以使其在正确的范围内启动。