This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1067619/msp430f5437a-msp-low-power-microcontroller-forum

部件号:MSP430F5437A

您好 TI 团队,

我正在使用  (80引脚 LQFP)微控制器,但无法在其中转储程序。  

我正在使用 Spi-bi Wire 方法烧录程序。还检查了耗材部分是否正确

3.3V 即将推出,请向我推荐。

下面是我的示意图,请看。

e2e.ti.com/.../MSP430F5437A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    原理图似乎正常。 您能否提供一些屏幕截图或消息来指明导致编程失败的错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     您使用的是哪个调试探测器?  

    它表明 JTAG 通信失败。

    1.检查电源。

    2.检查 SBW 的连接。

    您可以捕获 SBWTDIO 和 SBWTCLK 的波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了一些原理图的更改,但它正在起作用,我不知道如何操作??  

    我已卸下   编程引脚(RST 引脚)上连接的上拉电阻器和电容器。

    请看一下屏幕截图 。现在我想知道它为什么起作用,或者这是一种解决这些问题的可靠方法。

    我能从设计中移除上拉电阻器和电容器, 这意味着可以使用编程引脚,而无需使用它,从而实现长期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在 SBW 中,RST 引脚还可作为 SBWDIO 进行多路复用,以进行数据传输。 对于 MSPFET 调试器,建议不要超过1.1nF。 较大的值或更多寄生电容将影响通信波形。 您可以尝试将其减少到1nF。 我认为这将奏效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    在我的原理图中,我尝试了1nF 容量,但我的 PCB 没有编程,请为我提供容量值。(如2.2nF 或其他内容)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我认为1nF 是可以的。 但这取决于 PCB 上的寄生电容。 如果寄生电容太大,则应降低 RST 电容。