This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:与 MSP430F6726相比的变化

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1068557/msp430f6736-changes-compared-to-msp430f6726

部件号:MSP430F6736

您好,

由于供应链限制,我们希望从 MSP430F6726IPN 切换到 MSP430F6736IPN。

我们在数据表中找到了下表,其中显示了差异。

当我们使用为6726IPN 编写的代码的 MCU 时,我们是否应该注意6736IPN 的引脚4和引脚5存在任何问题?

在某些产品中,这些引脚为 NC,而在其他一些产品中,这些引脚连接到 GND。 这两种配置是否都可以不用担心?

提前感谢!

此致

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿伦

    让我为您检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    这一议题已经非常紧迫。 你有更新吗?

    如果您有任何需要,请随时通过邮件联系我。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿伦

    F6762看起来只有(2)个 SIGMA deltas,SD0,SD1。 针脚4,5为常闭。

    如果使用 F6763作为替代(具有第三个 SD),则引脚4,5分配给 SD3。

    已经为 F6762编写的代码不知道 SD3,也不知道针脚4,5的使用,因此该代码应在 F6763上运行,而不需要修改。  有道理吗?

    但是,由于 F6762布局中没有考虑到第三对 SD 输入,因此必须将未使用的引脚连接到接地。  客户是否在其 F6762布局上接地这些针脚?