This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5509:是否可以使用 MSP430F5522和 MSP430F5510来替换 MSP430F5509,只需在项目中选择部件?

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5522, MSP430F5510, MSP430F5509, MSP430F5529, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1069247/msp430f5509-can-i-use-msp430f5522-and-msp430f5510-to-replace-msp430f5509-with-simply-selecting-the-part-in-project

部件号:MSP430F5509
线程中讨论的其他部件:MSP430F5522MSP430F5510MSP430F5529MSP430F5528

您好,

 由于 MSP430F5509IRGC 的短缺,我尝试寻找替代方案。

我发现 MSP430F5522和 MSP430F5510的引脚定义和规格非常接近 MSP430F5509。

我是否可以从  MSP430F5509项目中将“项目”->“属性”->“常规”->变体中的设置更改为 MSP430F5522或 MSP430F5510?

我只需要重建,一切都完成了?

巴西,

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430F5510与 MSP430F5509属于同一系列(MSP430F550X),具有相同封装的相同部件,并增加了更多闪存(24对32 KB)。

    MSP430F5522属于 MSP430F551X 系列,与更流行的 MSP430F5528或 MSP430F5529相同。 48引脚封装不提供。

    我将使用 MSP430F5510,原始(MSP430F5509)代码未被触及应在 MSP430F5510上工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    Zrno Soli 的建议是正确的。 如果迁移到 MSP430F5522,可能需要进行其他软件和硬件更改。 令人困惑的是,MSP430F5510属于 MSP430F550x 系列,而不是 MSP430F551x 系列。