This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:仅使用 CLI 命令生成 MSP-Gang 图像?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1069017/msp430fr6043-generate-msp-gang-image-using-only-cli-command

部件号:MSP430FR6043
“线程:MSP-GANG”中讨论的其它部件

你好!

每次创建新的固件十六进制文件时,我们都希望自动生成 MSP 组图像.mspangbin (该图像将放置在 SD 卡上以供独立刷新)。 是否有方法在 bash 终端中运行命令/脚本以根据输入参数生成图像?  

例如:"" MSP-Gang.exe -prj project.mspgangproj -fw firmware.txt -pw passwordFile.txt -generateImage ./image.mspgangbin

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFAIK 没有适用于 MSP 组的 CLI