This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5859:MSP430FR5859,IP 封装的详细说明

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1068515/msp430fr5859-msp430fr5859-detailed-description-of-ip-encapsulation

部件号:MSP430FR5859

您好,

在对客户文件进行编程后禁用 JTAG 对设备的访问时,我们遇到了客户数据问题(没有 JTAG 保险丝模式,也没有编程/允许 JTAG 密码模式)。

我们认为 JTAG 访问被 FRAM 中编程的数据禁用,我们从设备数据表中的“如果用作 JTAG 密码且不需要 IP 封装功能,则不得包含0AAAA”一句中推断出来。 但缺少有关 IP 封装功能的详细说明。 请告诉我,我可以在哪里找到 IP 封装功能的详细说明,或者可以给我发送一个说明吗?

请提前感谢。

此致,
弗兰蒂塞克