This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430FR5969

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1068477/msp430fr5969-msp430fr5969

部件号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430FR5969

大家好,

我正在尝试在 MSP240FR5969 EVM 中进行开箱即用演示实时温度模式。 我在将 GUI 连接到主板时遇到问题。 我在设备管理器中看到,COM4是连接到 MSP Apllication UART1的端口。 但我在 GUI 的下拉菜单中看不到要连接的任何端口。 有人可以帮我解决这个问题吗?

谢谢,此致,

中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对设备进行编程。

    打开 MSP-EXP430FR5969_Software_Examples\GUI\Binary\OutOfBox _MSP430FR5969_GUI\nw.exe

    尝试重新插入以查看是否检测到 UART 端口。