This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5503:关于 USB VBONIFG 标志

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1068391/msp430f5503-regarding-usb-vbonifg-flag

部件号:MSP430F5503

您好,

我对 MSP430F5503上的 VBONIFG 有疑问。
当 VBUS 超过 VLAUNCH(3.75V)时,将设置 VBONIFG 标志。

是否在边缘或水平位置检测到此中断? 我认为它将在这一级别被检测到,但我想知道它只是以防万一。
此外,自此 VBUS 超过 VLAUNCH 到设置 VBONIFG 的指定延迟时间是否?

此致,
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sasaki,

    我们没有具体说明这一具体中断的触发性质和时间。 如果您需要更好地了解 Vlaunch 检测在 VBUS 电压和 USB 电源子系统启动相关方面的工作原理,请参阅 设备用户指南中的第42.2.2.1节:启用和禁用设备,了解有关预期的 ebhavior 的详细说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贾斯-桑,

    感谢您的评论。

    我理解。

    此致,
    Sasaki