This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2020:MSP430i20xx 系列 UL 认证?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1067813/msp430i2020-msp430i20xx-series-ul-recognized

部件号:MSP430I2020

团队,

MSP430i20xx 系列器件中是否有任何一个获得 UL 认证?

代表客户提问。

谢谢,

/沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常,如果您不插入墙上插座,则不需要 UL 认证

    forum.digikey.com/.../7223

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫冈您好,

    如 Keith 所述,UL 认证是一种系统级认证。 我们目前没有使用此部件的任何系统级参考设计经过此类认证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Keith,Jace,

    感谢您及时回复。 我的客户开发的 EV 充电器需要最终产品认证才能达到区域标准,如 UL 认证。

    客户想知道 MSP430组件是否经过 UL 认证,据我了解,这是电子仪表等电力输送设备或高功率充电器中使用的组件的子级别“认证”。

    来自 https://forum.digikey.com/t/understanding-ul-when-is-it-applicable/7223

    可能具有 UL 认证认证的组件

    以下是可能具有 UL 认证文档的通用组件的不完全列表:

    • 单导线和多导线电缆:某些护套材料往往易燃,在这种情况下,UL 94通常适用。
    • X 类和 Y 类安全电容器:这些类型的电容器具有如此高的电压额定值,如果使用不当或发生故障,可能会发生火灾或电击(火花)。
    • 一些电池:电池通常在家用电子产品中找到,因此 UL 认证可能适用。
    • 热收缩或其它电缆保护
    • 保险丝
    • 断路器
    • 专门设计用于电路保护的任何部件:某些示例可能包括气体放电管,浪涌电流限制器,浪涌抑制 IC 和 TV 组件。
    • 某些电源管理 IC

    一般规则是,任何为高标准或提供电源而构建的产品通常都具有 UL 认证认证。

    MSP430i20xx 是一个高精度功率测量组件,可用作 EV 充电器电源输出调节电路的一部分,这可能符合 UL 认证要求? 或者,这是否仅适用于电力输送组件,即 FET,驱动器等?

    谢谢,

    /沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫冈您好,

    这样的认证将由我们的最终客户完成,因此我们不会直接要求任何类型的 UL 认证或认可。 这不是我们为单个零件所做的事。 但我从您的重点中得出的结果是,这将是特定于电源管理的 IC,而不一定是用于电源测量/监控的 MCU。

    我可以说,MSP430s 在 EV 充电终端设备中的作用各不相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾斯

    好的,明白了。 我会将您的反馈意见反馈给我的客户,这将结束此请求。

    再次感谢,

    /沃尔夫冈