This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:无法通过设计中心更新参数

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1067371/msp430fr2633-parameter-update-via-design-center-not-possible

部件号:MSP430FR2633
“线程:测试”中讨论的其它部件

设置:
通过 IC 批量传输(通过 Captivate ISO 适配器传输到 Captivate PGMR)与设计中心通信。

此时会显示电极的通道栏,因此会出现触碰的偏转。
但是,接口始终以“转换计数500”开头,因此我认为这是默认值。
这不能调整。 我最初以为昨天我发现了这个错误,因为在拉入 IRQ 引脚上有一个冷焊缝。
在我今天再次进行测试后,也出现了同样的问题。
您是否知道此错误可能来自何处?

使用 www.DeepL.com/Translator 翻译(免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Christoper,

    您始终可以手动将传感器结构中的.ui16conversion _count 参数修改为所需的任何值,但也可以使用 GUI 实时修改。  注-当您使用 GUI 修改参数时,如果您关闭目标电源并重新打开电源,这些值将丢失。  如果要使更改永久生效,则必须将更改从 GUI 导出到 CCS/IAR 项目,然后重建并对目标进行编程。

    那么,让我们确保我理解这个问题——如果您将传感器的调谐选项卡窗口中的转换计数更改为300,然后单击应用按钮,那么您看不到频道栏从500更改为300?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis,问题已经解决。

    错误与您描述的相同。 这是由于其中一个端口针脚上的过滤器错误所致。