This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:USS 库错误135,在快速流动变化时锁定(DToF - Shift 值大于 maxSampleShift)

Guru**** 2005520 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1072334/evm430-fr6047-uss-library-error-135-and-lock-up-dtof---shift-value-was-greater-than-maxsampleshift-at-rapid-flow-change

部件号:EVM430-FR6047

大家好,

TI 的 USS 库运行在基于 EVM430-FR6047的双通道流量计设计上,我们遇到了问题。

当流速变化迅速(例如,从最大流量的10%到最大流量的30%的快速20%瞬态)时,我们会遇到错误135 (DToF - Shift 值大于 maxSampleShift)。

发生这种情况时,错误135不会自行消失,它输出零流量,唯一的方法是通过重新启动来完全重置算法。 这当然是不可接受的。  

有人能建议什么原因导致错误135,以及如何在不重新启动的情况下从错误中恢复?  

谢谢

德米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德米特里,

     您可以更改此参数以在流速变化迅速时修复此错误

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德米特里,

    我想知道您是否解决了问题?

    我的´mn´t 有相同的行为,它锁定在代码错误135中,在我改变流量之前它不会给我任何流速,但突然它又回到了同样的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felipe,

    您的问题是否已解决?

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我´m 拖延,

    我一直在修改增益值和 ADC 时间捕获,幸运的是,我再也没有发现错误。

    感谢您的回答。