This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1071935/msp430fr6047-msp430fr6047

《线程》中讨论的其他部件:MSP430FR6047

大家好!

我´ve USS 库使用 MSP430FR6047使用 LCD 驱动器测量水流,TB0中断每秒触发一次测量。

使用我的 JTAG 编程器时,一切都很顺利。 但是,当使用任何其他电压源时,它会堆叠并给出错误代码253:USS_meassge_code_USSXT_振 荡器_NOT_STIC_ERROR。

之后,它会计算出一个巨大的相对错误,因此,调用 USS_INITALAlgorithms 时,它会将我的错误代码129:USS_MESSAGE_CODE_ALIGUATER_ERROR_INVALID_CLOCK_REAL_ERROR。

因此,当调用 USS_runAlgorithmFixedPoint 时,它变得疯狂,从不给出错误代码或退出 API。

谁能帮助理解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felipe,

    我假设您使用的是 MSP430FR6047 EVM,对吗?  如果是这样,您是否在用户指南中检查过,以确保跳线设置正确,以便使用外部电源与编程器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    我不是在使用 EVM,而是使用微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,因此,随着 JTAG 编程器的连接并为 MCU 供电,一切都是正常的,但当您断开 JTAG 编程器并提供单独的电源时,您会发现问题,对吗?

    您是否有机会分享您的示意图,以便我能仔细检查一切是否良好?  如果您拥有这项权利,您可以向我发送友谊请求,然后您可以私下分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,这是´s 对的。
    我´ve 已向您发送了友谊请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felipe,

    我接受了您的请求,现在您应该可以通过私人消息向我发送您的示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felipe,

    示意图看起来正常。  因此,如果不使用 JTAG 编程器,您会为电源使用什么?  工作台供应? 您如何连接外部电源?  将印刷电路板和接地上的外部3.3V 连接到3.3V?

    在这段时间里,没有任何其他东西连接 MSP430,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ´s 对。

    就在 MSP430上,我使用的是3V 13400mAh 电池。

    接地连接到印刷电路板上的接地,电源通过其各自的保护二极管连接到印刷电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felipe,

    我正在尝试追踪能够提供帮助的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felipe,

    我们的 USS 专家正在询问 USSXT 部分和电路板其余部分之间的接地平面是否正确隔离?

    该错误消息表示 USSXT 尚未解决,可能是由于您的布局。  您可以共享 PCB 的细菌文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felipe,

    几天以来,我一直没有听到您的声音,所以我假设您能够解决您的问题。
    我会将此帖子的状态更改为“已解决”,但如果不是这种情况,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此线程锁定,请单击“询问相关问题”按钮,在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼斯!

    感谢您的回答。

    ´ve 已经解决了这个问题。

    第一,我们在项目中注意到以下警告:

    因此,我们将继续修改链接器文件。 USS 模块在内存中写入特定地址以进行一些 LEA 计算,因此我们直接定义了这些地址的位置。

    我们发现,HSPLL 稳定需要启用中断才能完成。 但是,生成的任何其他中断(HSPLL 稳定过程之外)都可能导致稳定故障。 因此,我们只禁用本地中断以避免这种情况。

    这两件事都解决了这个问题。

    感谢你的帮助。

    幸运的是,这只是一个固件问题。