This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:如果复位过低,设备状态是什么?

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073000/msp430f5528-what-is-device-state-if-reset-is-low

部件号:MSP430F5528

你(们)好  

RST 低时,您能否告诉我设备是否能保持某种功能? 像振荡器仍在运行?  

我提出这一要求是因为客户看到了25MHz 的噪声频谱以及与使用 MSP430F5528的 TI 电机驱动器 EVM 的谐波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takuma,

    当设备重置时,时钟配置将返回默认值(1MHz),如果使用 XT1或 XT2,这些振荡器将停止。  所以如果有25MHz 和谐波,那么在这个频率上是否可能有其他信号源? 是否使用外部振荡器为 MSP 提供时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takuma,


    我从您那里听说过几天,所以我假设您的客户能够解决他们的问题。
    我将此帖子标记为已解决。 如果不是这种情况,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并以更多信息回复此主题。
    如果此线程锁定,请单击“询问相关问题”按钮,在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决您的问题的任何其他详细信息。