This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:BOOSTXL-音频样本项目

Guru**** 2583225 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073039/msp430fr5994-boostxl-audio-sample-project

部件号:MSP430FR5994
《线程》中讨论的其他部件:BOOSTXL-音频

我正在尝试使用 Code Composer Studio 中提供的样例项目 BOOSTXL-AUDIO_RecordPlayback_MSP430FR5994来创建一个程序,该程序可以使用 MSP430和 BOOSTXL-AUDIO Pack 实时创建和谐。 但是,当我尝试运行初始项目而没有任何更改时,代码将无法按预期工作。

我按下 S1 (如录像说明中所述) 3秒钟,红色 LED 指示灯亮起。 当我按 S2时,绿色 LED 指示灯亮起,指示播放,但我只听到静态声音,而不是刚刚生成的音频。

我很感激在我做错的事情上提供的帮助。 该项目代码保持不变,MSP430和 BOOSTXL 音频组件都是全新购买的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮,您好!

    让我为你们深入探讨这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮,您好!

    我对此表示歉意。  我正在跟踪 BOOSTXL 音频 PCB,但不幸的是,它需要一些时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Annie -我终于收到了 BOOSTXL 音频启动包。  我将在上午首先研究您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想看看有没有关于这方面的更新。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    是的,我遇到的问题与 Annie 报告的问题相同。  此演示硬件/软件已有多年的历史,因此我对其无法工作的原因感到困惑。  我承诺在当天晚些时候为您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis,您好,我们有没有关于样例项目的更新,还有什么潜在问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮,您好!

    我看到麦克风和放大器在录制过程中工作正常,但在播放过程中看不到 FR5994的任何 DAC 输出。  我目前正在通过代码跟踪,以查看音频是否实际被录制,或者问题是否与播放有关。  我很快就会知道一些事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮,您好!

    您需要取消选中此处显示的复选框以禁用 MPU 设置。  您需要用鼠标右键单击项目名称,然后选择下拉菜单底部的“属性”。  当对话框出现时,单击 CCS General (CCS 常规),取消选中 Enable Memory Protection Unit (MPU)(启用内存保护单元(MPU))。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这解决了问题。 我能够听到麦克风产生的音频。