This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2475:无法刷新设备

Guru**** 2507455 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1072168/msp430fr2475-unable-to-flash-the-device

部件号:MSP430FR2475
“线程: MSP 闪光器”中讨论的其它部件

各位专家:

我们的客户在 使用 EXP430FR2355板时遇到了使用 MSP闪光灯 工具通过 JTAG 引脚 TDIO/TK 刷新器件 MSP430FR2475的问题。

下面是完整的错误信息:

*-- /|------------- *
*/|_*
*//MSP 闪光灯 v1.3.20 *
*|/*
*-- ------------------ *
*
*评估触发因素...
-输入的文件名无效。

-请重新输入文件名或输入 n 以中止:v2-flash.sh
*检查可用的 FET 调试器:
@找到 USB FET T Ü V ttyACM0 <-已选择
@初始化接口 ttyACM0...完成
*检查固件兼容性:
* FET 固件为最新版本。
*读取固件版本...完成
*将 VCC 设定为3000 mV ...完成
正在访问设备...
出口:16
#错误:未知设备
*正在开始执行目标代码...已完成
*正在断开设备连接...已完成
*
本报告所述情况如下:

您能帮您解决这个问题吗?

谢谢你。

此致,

马文·A.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,马文,您是否有一个连接到 VDD 的47k 上拉电阻器和一个连接到 MCU RST 引脚1 (JTAG-TDO/TDI)的1nF 接地盖?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到具有参数的 MSPFlasher 呼叫线路。 使用什么 FET 以及如何选择 JTAG 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    我会与客户核实这一点。 我会在他回复时告诉你。

    谢谢你。

    此致,

    马文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢马文

    此外,您能否询问这是否在过去有效,现在是否有问题,还是第一次使用 MSP -闪烁器。

    客户可以尝试使用 Uniflash。  这是推荐用于 MSP 闪光器的工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    几天以来,我一直没有听到您的声音,所以我假设您能够解决您的问题。
    我会将此帖子的状态更改为“已解决”,但如果不是这种情况,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此线程锁定,请单击“询问相关问题”按钮,在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    感谢您的回复。

    我也没有收到客户的任何回复。 他可能已经找到了解决方案,不再需要我们的帮助。

    如果客户另有回应,我将向您提供最新信息,我将“标记此已解决的问题”以关闭此线程。

    感谢你的帮助。

    此致,

    马文