This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430编译器错误:无法获取设备

Guru**** 2845300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1072228/msp430-compiler-error-failed-to-get-device

我正在使用用于 MSP430 7.21编译器的 IAR Workbench。 调试时,它给了我错误“无法获取设备”

如何解决此问题?

星期二2022年1月25日14:55:33:IAR
Embedded Workbench 7.21.1 (C:\
程序文件(x86)\IAR Systems\
Embedded Workbench 8.5\430\bin\
430pro.dll)
星期二2022年1月25日14:55:33:使用
许可证:网络许可证:

星期二2022年1月25日14:55:33:固件
版本3.4.1.0
星期二2022年1月25日14:55:33:接口 dll
版本0.0.0.884
星期二2022年1月25日14:55:33:失败
RegisterMessageCallback
星期二2022年1月25日14:55:34:设备:
M703
星期二2022年1月25日14:55:34:外部
电压:3.3 V
星期二2022年1月25日14:55:34:VCC 电压
:3.3 V
星期二2022年1月25日14:55:35:未能获得
设备
星期二2022年1月25日14:55:35:下载
完成。
星期二2022年1月25日14:55:35:已加载
调试:
星期二2022年1月25日14:55:35:未能获得
设备
2022年1月25日14:55:35:目标重置
星期二2022年1月25日14:55:35:未能获得
设备
星期二2022年1月25日14:55:35:未能获得
设备
星期二2022年1月25日14:55:35:未能获得
设备
星期二2022年1月25日14:55:35:未能获得
设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Naomikim,

    哪种 MSP430 MCU?  什么程序员?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maz M703.15A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Naomikim,

    我不熟悉这个编程器。  你知道谁做了这项工作,或者你有一个我可以去看看的网站吗?

    程序员过去是否为您工作过,还是第一次使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Naomikim,

    几天以来,我一直没有听到您的声音,所以我假设您能够解决您的问题。
    我会将此帖子的状态更改为“已解决”,但如果不是这种情况,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此线程锁定,请单击“询问相关问题”按钮,在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决您的问题的任何其他详细信息。