This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F247:与 MSP430F235兼容

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F247, MSP430F235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1072909/msp430f247-compatibility-to-msp430f235

部件号:MSP430F247
《线程》中讨论的其他部件: MSP430F235

大家好,团队

我有一个现有的 MSP430F235TPMR 项目,打算用 MSP430F247TPMR 替换它。

但是,数据表显示了 RAM 的内存映射的差异:

F235:0x09FF 至0x0200

F247:0x20FF 至0x1100

能否在不更改软件和电路的情况下进行更换?

 

此致

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托马斯,

    对于移动式 MSP430F235 --> MSP430F247:

    硬件方面--不会对原理图或布局进行更改,因为 F247只是添加了额外的 USCI 和 TimerCC 实例。  

    软件方面--由于 RAM 差异,您可能需要为新目标重新编译代码。 现在,F247的一部分 RAM 与 F235位于同一位置,但它也有扩展和镜像位置。 我的假设是 RAM 起始位置将位于共享 RAM 地址中。 如果是这种情况,则相同的二进制文件将对两台设备都起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾斯,

    我忽略了内存映射表中“镜像 ram”的第二个条目。

    谢谢你,
    托马斯