This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:构建过程

Guru**** 2955690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073074/msp430g2553-build-procedure

部件号:MSP430G2553

大家好,团队  

我的客户在为 MSP430G2553编译时遇到一些问题。 他们试图构建的代码非常旧。  

他们发现该代码是使用 Code Composer Studio 版本5和 MSP430 v4.4编译器构建的。 他们一直在尝试安装 MSP 编译器,但没有成功,这就是他们在 Code Composer 中遵循的过程:

帮助->安装新软件…

  • 在 下拉列表中选择代码生成工具更新- software-dl.ti.com/.../p2win32
  • 筛选 MSP
  • 选择 MSP430编译器工具版本4.4.8,然后按下一步
  • 按 Finish (完成)

这是我收到的错误消息:

 

不确定这是否与网站维护有关, 因为 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2win32 返回以下内容:

 

请确认这些步骤是否正确? 请提供任何指导!

谢谢,

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,康妮

    CCS 版本5适用于 MSP430。 请问用户是否可以在开发平台上使用最新版本的 CCS?

    https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO-MSP

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="425058" url="~ë/support/microcontroller/MSP-low-Power-microcontroller-group/MSP430/f/MSP-low-Power-microcontroller-forum/1073074/msp430g2553-builde-procedure’]这是我收到的错误消息:[/quot]

    我刚刚在 Windows 10下尝试使用 CCS 5.5.0.00077,并且能够 使用 CCS 更新安装 MSP430编译器工具版本4.4.8。

    在安装过程中,我必须接受证书:

    可能是因为编译器的证书在2019年过期:

    安装后,编译器显示为被 CCS 发现:

    [引用 userid="425058" url="~ë/support/microcontroller/MSP-low-Power-microcontroller-group/MSP430/f/MSP-low-Power-microcontroller-forum/1073074/msp430g2553-builde-procedure"],不确定这是否与现场维护有关,因为 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2win32 返回以下内容

    下载站点设计为由 Eclipse 访问,如果尝试使用浏览器访问链接,则返回错误。