This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:TIDM-1021在-40°C 下的性能

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1071828/msp430fr2633-tidm-1021-performances-at--40-c

部件号:MSP430FR2633
“线程:TIDM-1021测试”中讨论的其它部件

尊敬的 e2e 支持:

您能否确认我们的 TIDM-1021或类似参考设计是否可以在-40°C 温度条件下工作(适用于坚固的室外应用)?

我们是否应该特别注意(校准等)?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TISL,

    MSP430器件将按照数据表中的指定温度运行。  Captivate 软件算法会自动跟踪传感器电容的变化,并根据需要执行定期重新校准。  因此,设备可以在设备的工作温度范围内运行和保持校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    非常感谢您的反馈。

    我们还看到,我们的 Captivate 键盘应用程序可以使用不同类型的手套工作(此处为视频)。

    我们是否曾在-40°C 条件下用冬季手套进行过测试? 这意味着在低温下相对较高的距离

    此致,