This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:ADC 通道 A4,用于内部监控1.2V Vref+

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1072997/msp430fr2433-adc-channel-a4-to-internally-monitor-1-2v-vref

部件号:MSP430FR2433

您好,

我计划使用 ADC 来监控 Vref+(1.2V)。

可以选择 ADC 通道 A4在内部监控此电压。

 通过设置相应的 PMM 控制寄存器,该1.2 V 参考电压也可以输出到 I/O 引脚 P1.4。

我的问题是:如果我不需要将 Vref+输出到 P1.4,那么在通过通道 A4内部监控 Vref+时,是否仍可以将此引脚用作通用 I/O 引脚?

非常感谢。

此致,

毛罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mauro,

    是的,前提是您将 P1SEL0,P1SEL1设置为 P1.4 =0,ADCPCTL.4设置为0;