This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:如何使用 MSP430 gcc 的 malloc?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1072681/msp430fr5994-how-to-use-malloc-by-msp430-gcc

部件号:MSP430FR5994

大家好,团队

我正在尝试使用 MSP430-GCC-8.2.0的 malloc。 顺便说一句,编译器会自动在 ARE-GCC 中查找 malloc 函数。 错误警报如下图所示。 那么,我该如何处理呢? 或者,MSP430-gcc 是否具有相应的分配函数?

此致,

高升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你包括 stdlib.h,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我包括了该文件。 有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法找到 mspyabi_mpyi 意味着链接程序没有被告知在哪里可以找到 glibc 之类的东西。 甚至可能不会被告知链接任何 C 运行时。 这是 makefile 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给出一些提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你似乎在使用 cmake,我对此一无所知。 您必须查阅其文档以了解如何使用它。