This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2003:能否实现比较器功能?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2001, MSP430F2003, MSP430F2002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1072529/msp430f2003-is-it-possible-to-achieve-the-comparator-function

部件号:MSP430F2003
《线程》中讨论的其他部件:MSP430F2001MSP430F2002
大家好,团队
客户正在使用 MSP430F2001。
除了在 MSP430F2003上添加 USI 之外, 两者之间的区别是比较器或16位 Sigma Delta ADC。
 MSP430F2003是否可以使用 16位 Sigma Delta ADC 代替 比较器来实现比较器功能
如果是, 如果可能,是否有示例代码?

谢谢,致以诚挚的问候,

 库尔比斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kuerbis,

    以这种方式思考。 比较器只是一个准系统 ADC,您实际上无法获得信号的电压值,您只需知道信号何时超过阈值。 您可以对 ADC 执行同样的操作,只需读取 ADC 输出并在 SW 中进行比较即可。

    实际上,这个例子就是这样做的: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AGbPPYFLezPxW6M0GlV0Mw__IOGqZri__LATEST

    问题是您需要多快才能知道您的信号超过了所述的阈值? 比较器通常比 SDADC 快得多。 使用具有 SAR ADC12的 MSP430F2002可能会更好地为您提供服务。 这应该是一个与比较国更相似的响应时间。