This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:通过 GUI 校准 IRMS 时出现问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1072246/evm430-f6779-problem-calibrating-irms-via-gui

部件号:EVM430-F6779
《线程》中讨论的其他部件:MSP430F6779A

您好,

我正在对包含 MSP430F6779A 的产品进行原型设计。 我购买了评估套件,其中包括带有“用于计量的3相电子瓦特时 EVM”的 MCU。  

使用评估板 EVM430-F6779校准 IRMS 时出现问题。 我按照 教程操作 ,最后用生成的代码对评估板进行了编程。

然后,当我连接一条50Hz,230V 和7.5A 电流消耗的线路时,我尝试校准它时,我无法更正这些值。 如果 我尝试校准它,它将变为另一个值,但未达到所需的 IRMS。 如果我尝试对 RC 版本进行编程,结果类似,但我可以将其校准为正确的电流值,但电源计算错误。

CT 配置的图像:

RC 配置图像:

我的第一个想法可能是线圈或电流变压器的值错误,但我认为我至少能够将其校准为正确的值。 分流电阻器中的电压约为43mV。


我是否做了一些错误的事情,我对系统有误解? 是否可以校准这些值?


谢谢。