This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:BSL 重置问题

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1071855/msp430fr2155-bsl-reset-problem

部件号:MSP430FR2155

你好,查普,

我正在为我的客户寻求帮助。

客户 使用 BSL 在 MSP430FR2155上加载代码,如何让系统重新启动?

我们以两种方式尝试了。 但是,这两种方法 都无法重新启动程序。

(1)。 0x120填充了0x5405 (BOR 重置)

(2)。  让 BSL 将 PC 加载到0xFFFE。

感谢您的任何评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰尼,

    最好的方法是通过 RST 引脚执行硬件重置。 您的主机可以访问 RST 引脚,因为调用 BSL 需要该引脚。 因此,只需将 RST 引脚降低指定时间,然后建议释放。  

    除此之外,您还可以遵循 《MSP430 FRAM BSL 用户指南》第5.6节中描述的其他途径。