This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:GCC 构建帮助

Guru**** 2949460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1071463/msp430fr5994-gcc-build-help

部件号:MSP430FR5994

尊敬的团队:

当我尝试使用 MSP430-gcc 构建项目时,遇到了一个我不知道如何解决的问题。 可以帮帮我吗? 并给我一些建议?

此致,

高升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的 Cmake 可能是问题的根源。 我从未使用过它,因此我不知道它应该如何工作。 我使用常规品牌。

    查看链接步骤的命令行。CC 通常处理所有详细信息,以确定要使用的库,并将命令行中的信息传递给 ld。 如果 Cmake 绕过 cc 并调用 ld 本身,它可能会错过一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 cc? 我不理解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430-EL-gcc 的速记