This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:初始化仿真器时出错

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, RF430F5978, UNIFLASH, MSP430FR5739
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1074526/msp-fet-error-initializing-emulator

部件号:MSP-FET
《线程》中讨论的其他部件: 测试RF430F5978UNIFLASHMSP430FR5739

大家好,团队

我们的客户在使用 MSP-FET 时遇到了相同的问题,如下面的屏幕截图所示。 他尝试了另一条线程中提供的解决方案,但未能解决问题。 他的另一台 MSP-FET 在同一台计算机上运行良好。 我们是否有其他解决方案来解决此问题?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:MSP-FET

    大家好,团队

    此查询与下面的其他主题有关。 它来自同一个客户。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1070624/rf430f5978evm-spi-is-not-working

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp-low-power-microcontrollers---internal/f/msp-low-power-microcontrollers---internal-forum/1072322/bsl-connection-of-rf430f5175 

    根据我们的客户,

    我仍然相信我会得到我的 BSL 问题的答案。
    这就是我所担心的,除了那种醒来是行不通的。
    我在前面附的照片中有一张 MSP-FET,你可以看到它。


    我从您的链接下载了 DLL 并运行了测试应用程序
    example.exe
    我在屏幕上看到一条错误消息
    最奇怪的是如果我运行2个程序 Example.exe


    然后我看到一个没有找到 MSP-FETUIF 的刻字。
    但我只有 MSP-FET,没有 UIF。

    这是否意味着 MSP-FET 不能与 MSP4C.dll 一起使用?
    如果不是,为什么我遇到错误10?



    此外,我还想通过 BSL 进行连接,因为没有关于应该连接的内容和位置的完整信息。

    如果我将 SBW 与 MSP430Flasher.exe 一起使用,您可以看到 Vcc 正在被应用,这意味着我的 MSP-FET 工作正常。

    PS:
    RF430F5978仍然不起作用,我希望看到 EBA 信号进行分析,但我也没能这样做。 我真的希望你们能给予支持。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误10是因为设置 VCC 有一些问题,但是我没有看到 MSP430闪光灯 有这个问题,所以我想一切都好。 如果两种情况下的设置相同。

    错误57是因为与 MSP-FET (或 UIF 或 EZ-FET)相关的设备未被 PC 端枚举(具有相关 PID / VID 的设备)。 错误消息中只有 UIF,但它与所有 FET 相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试在全新 PC 上安装 MSP430闪烁 器,并安装最新的 MSP430-dll 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛,

    我已经将您的线索组合在一起,因为它们似乎围绕着相同的问题。

    我会确保您拥有最新版本的 MSP430调试堆栈,以解决 与 MSP-FET 的连接问题。 这可以通过通过 CCS Cloud 或 Uniflash 连接的最新版本 CCS 轻松实现。 请注意,MSP430闪光灯 不再是推荐的命令行闪光灯,也没有以相同的方式进行维护。 Uniflash 现在是 MSP430器件的推荐闪光器。 Uniflash 确实包含用于这些目的的命令行模式。  

    如 zrno soli 所述,错误10与设置 VCC 相关,因此与电压检测相关。 确保 MSP-FET 与目标设备之间的连接正确,以满足您的电源需求。 (来自 MSP-FET 的功率与独立功率。 注意:如果从 MSP-FET 供电,它确实有电流限制。 如果您的应用程序主板的功耗超过 MSP-FET 限制,则可能会出现问题。)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾斯和兹尔 no,

    感谢您的反馈。 根据我们的客户,

    关于 MSP4C.dll

    仅使用 msp430fx5xx 作为负载,电源电流非常小。
    在未连接 msp430fx5xx 的情况下也会发生同样的情况。

    UniFlash 版本:7.0.0.3615
    MSP闪光灯 版本:1.3.20
    CCS 版本:11.1.0.00011
    MSP4C.dll_developer_package_rev_3.05.000.001

    如果可能,请提供更详细的说明,说明我应该检查什么。
    MSP-FET 在 CSS 下工作。
    它还可与 MSPFlasher 配合使用
    不能仅与 MSP4C.dll 一起使用

    我以前没有使用 TI MSP430的经验,因此我可以做一些错误的事情。
    我需要 BSL 作为编程工具,我有一个 MSP-FET,我正在寻找一个有效的解决方案。

    TI 的一切都没有解决问题
    但我会按顺序开始。

    所以我有 RF430F5175,我确信它能起作用。
    但他拥有 Lock SBW JTAG。

    我有一个 MSP-FET,我希望清除 RF430F5175并解锁 SBW JTAG

    我发现只有 BSL_Scripter (SLAU655G)与 MSP-FET (BSL)兼容
    因此,我与目标保持联系
    表3. MSP-FET 和 MSP430FR5739 LaunchPad 开发套件的连接
    BSL-RX 信号 I 连接在引脚14 (P3.6)上

    我使用了脚本文件:
    模式5xx UART COM7
    质量擦除
    RX_PASSWORDBSL_PASSWORD.txt
    Rx_data_block BSL_UNLOCK.txt
    Rx_data_block JTAG_UNLOCK.txt


    其中 BSL_PASSWORD.txt
    很好的酒店


    BSL_UNLOCK.txt
    @0182
    03.


    JTAG_UNLOCK.txt
    @17FC
    00 00 00 00 00 00


    所有信号均由逻辑分析仪控制进行验证。
    命令和格式符合 MSP430F5xx



    但 JTAG 仍处于锁定状态。

    我正在附加脚本文件,希望我在某处出错。

    e2e.ti.com/.../BSL_2D00_Scripter.rar

    此外,我还尝试发送32字节 FF 作为密码
    在脚本中
    Rx_password
    我用逻辑分析器检查了它。

    我决定检查一切是否符合我的理解,并将 BSL 连接到 RF430F5978
    它具有 P1.5 Rx 和 P1.6 Tx
    我看到在这种情况下一切都是有效的

    我断开了 TX 连接,因此确认信号没有出现,对 RF430F5978进行了编程并检查了复位。
    删除也发生了。

    因此,存在发射信号不是强制性的,这让我很高兴。
    但我的 RF430F5175仍没有重置。
    我请您再次询问回答了 BSL RF430F5175问题的工程师,以检查所有问题是否正确。

    2周前,我从 Alifexpress 订购了新的 RF430F5175,但他们甚至尚未发货。
    我希望清理现有的 RF430F5175以开始使用,因为 RF430F5978似乎有某种缺陷。

    通过 MSP4C.dll
    科学把我的手指指向天空,我发现 DLL 有问题。
    因此,可供下载的 MSP4C.dll 的最新版本是3.5.0.1
    如果您通过 UniFlash 收到软件包,则有一个文件夹
    MSP4C.dll - 3.15.1.1
    和 MSPFlasher.exe 1.3.16
    它们位于同一个文件夹中,但在运行 MSPFlasher.exe 时,会出现错误。
    原因- MSP4C.dll - 3.15.1.1
    如果您单独下载 MSPFlasher.exe
    然后在安装后,它的版本为1.3.20
    位于其文件夹 MSP4C.dll -3.14.0.0中

    你明白一切都是多么不合逻辑
    UniFlash 提供了一个较新版本的 MSP4C.dll,其旧版本的 MSPFlasher.exe 不能协同工作。
    MSP4C.dll SDK 提供了一个较旧的 DLL,但 Example.exe 不能与它的 MSP4C.dll 一起使用。

    MSPFlasher.exe 1.3.20软件包中的 MSP430-3.14.0.0只能与 example.exe 一起使用。

    它看起来很有趣,但很伤心。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo,

    MSP430的标准工具可能支持或不支持 RF430F5175。 我正在提醒对这一部分有更多了解的团队,以便他们可以对此发表评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛,贾斯,

    在 CCS 中支持 RF430F5175。

    据我所知,由于缺少 TX 引脚,无法通过 BSL 解锁 JTAG。

    达尼洛,

    JTAG 是否使用密码锁定,您是否知道密码?

    如果是这样,则可以使用相应的 TargetConfig 修改来解锁 CCS 中的 JTAG。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯您好

    我们收到了客户的反馈,

    我们来谈谈连接。
    一般图片显示并表明引脚14 BSL_RX 是输出信号,
    并且必须将其连接到 RX 目标。
    对于 RF430F5978,它是 P1.5
    对于 RF430F5151,它是 P3.6
    对于 RF430F5175,它是 P3.6

    Tx 信号返回 ACK 和 BSL 版本,并用于读取。
    我写道,我检查了 RF430F5978上的所有内容,一切都正常。
    我还在未连接 BSL_TX 的情况下检查了所有内容
    它仍然有效!

    这个问题依然存在,我的失误是什么。
    让我提醒大家,我还尝试了32字节的 FF 密码。

    在 CCS 中,我找不到可以在哪里设置 JTAG 密码
    我请你告诉我这个地方。
    但在我看来,如果 JTAG 使用密码,那么我们应该讨论 FRAM,但在我们的情况 下,情况并非如此。
    使用文档可以更轻松地完成所有工作,但我尝试从可用的来源进行搜索。
    因此,我可以错误地看待所有事情,因此我要求得到更广泛的答案。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛,

    您在这里混用设备太多。

    汽车设备不在这个公共论坛中处理。

    如果此 RF430F5175设备需要故障分析,请让客户通过 TI 质量渠道将其发回。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛,

    我收到了客户现在正与 TI 直接联系的信息,因此我将结束此线程。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯您好

    非常感谢您的支持!

    此致,

    丹尼洛