This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430比较器之间的差异(Comp_E,Comp_A+,Comp_A,Comp_B)

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1074393/differences-between-msp430-comparators-comp_e-comp_a-comp_a-comp_b

大家好,团队

您能否告知 MSP430上可用比较器(Comp_E,Comp_A+,Comp_A,Comp_B)的主要区别?

请提前感谢

此致

福尔坎·塞菲洛格鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    让我研究一下这一点,我会尽快回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    很抱歉耽误你的时间。  我需要获得一些帮助才能深入了解所有可能的信息。  我可以问一下调查的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    感谢您的支持,我要求您更好地了解这是否是提供替代当前使用的 MSP 设备的重要因素。

    请提前感谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我只是想仔细检查一下,看看这是不是针对寻找特定功能或性能的特定客户。  这样就可以方便地针对比较器类型并支持 MSP430器件。  让我继续为你们做这方面的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    这是4个中的3个。  除非您有特定的部件号,否则我找不到 comp_a 的示例。

    大部分情况下,它们看起来是一样的。  这是否有帮助?