This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5501:引线框架

Guru**** 2891190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1074278/msp430f5501-lead-frame

部件号:MSP430F5501

大家好,团队

我的客户检查了用于 MSP430F5501IRGZR 的 Xray。
导联框架因设备而异。
这是正常产品吗?



此致。
肯戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kengo,

    我不熟悉装配过程。  这里的线索框与我看起来完全相同。   我不确定点是什么,也许塑料包装的来源不同。  是否有人担心这是假冒软件?  他们在哪里购买?   

    我会尝试在我们的制造团队中找到联系人,也许他们可以提供一些见解,但这可能需要几天时间。  

    谢谢,

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JD,

    感谢你的回复。

    您能否检查导联框架是否与孔不同?

    此致。
    肯戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JD,

    你有任何更新吗?

    此致。
    肯戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kengo,

    感谢您的耐心等待。  我已经向工程人员确认了这一点,他们的回答是:“这是导联框架上的一个正常功能,不会引起担忧。”  所以,没有什么需要担心的。   

    谢谢,

    JD