This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:构建时间警告

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073999/msp430fr2633-build-time-warning

部件号:MSP430FR2633

你好,支持团队

我的客户有以下问题:

我正在开发 MSP430FR2633,并使用驱动程序库在 CCS 中开发代码。
但是,每当我生成代码时,我都会收到警告--near 数据仅适用于大型数据模型。 选项被忽略。"
尽管代码正在调试,但它仍然无法正常工作。
我仍在尝试更改处理器设置中的数据模型,问题出在那里。
因此,请给我同样的解决方案。

非常感谢。

此致,
尤基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuki,

    听起来您的客户可能错误地使用“大代码,大数据模型”Driverlib 库构建。

    确保按如下所示设置了处理器选项,并向链接器添加正确的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷曼:

    非常感谢您的友好回复。

    我的客户已根据解决方案设置了处理器设置
    但是,问题没有得到解决。
    正在寻找快速解决方案。


    此致,
    尤基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuki,您的客户使用的是什么版本的 driverlib?  这是 Captivate 设计中心随附的驱动程序库吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="493269”url=~ë/support/microcontroller/MSP-low-Power-microcontroller-group/MSP430/f/MSP-low-Power-microcontroller-forum/1073999/msp430fr2633-builde-time -warning],但每当我生成代码时,我都会收到警告“--near data is only applicable for large data (--need 大数据模型)”。 选项被忽略。"
    尽管代码正在调试,但它仍然无法正常工作。 [/引用]

    警告不是您的问题。 它只是告诉您,此特定选项不适用于您选择的构建设置。

    您的非工作代码是由其他原因引起的。 不知道是什么,因为除了“不工作”之外,你没有说过什么。 它如何失败? 它应该怎么做? 什么代码不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuki,

    我从您那里听说过几天,所以我假设您的客户能够解决他们的问题。
    我将此帖子标记为已解决。 如果不是这种情况,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并以更多信息回复此主题。
    如果此线程锁定,请单击“询问相关问题”按钮,在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决您的问题的任何其他详细信息。