This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:ADC 和 UART 的 MCU 选择

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073504/msp430fr4133-mcu-select-for-adc-and-uart

部件号:MSP430FR4133

我们的客户有一款测量距离的产品。 我们需要识别每秒跳跃一次的5kHz 正弦波信号的相位变化,但相位角度随差测量的距离而变化,这需要解决。 现在需要选择具有 ADC 功能的 MCU。 当采样精度为10位时,需要在0.2毫秒内采样20个以上的点,同时还需要 UART。 是否推荐了合适的型号? 我听说 TI 将推荐新一代 M3 MCU,还可以推荐可大规模生产的型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,是的,

    有许多 MSP430s 可以满足这一要求。  您是否尝试查看在线 MCU 选择器以缩小可能性?

    https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/microcontrollers/msp430-microcontrollers/overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在200us 中有20个 ADC 样本听起来像是100ksps。 ADC 能够做到这一点,但您可能会发现您没有时间做很多其他事情。 可能性:

    1) DMA 不会减少所需的每样本算术,但它会避免每样本 ADC 服务。 据我所知,FR2/FR4系列中没有一个具有 DMA,因此您可能应该查找 FR59或 F5系列。

    2)如果您想测量零交叉,那么 eCOMP 比较器可用于许多(大多数?) 在 FR2系列中,声称1us 传播延迟(FR2355上为0.1us)。 这将使您的事件速率(计时器捕获)从100kHz 降低到5kHz。

    我不知道会有任何新的 Cortex-M 设备出现(特别是-M3似乎不太可能出现),但 TI 没有告诉我其计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,嘿,嘿,

    我已经听过你几天了,所以我假设你的问题已经得到了解答。
    我将此帖子标记为已解决。 如果不是这种情况,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并以更多信息回复此主题。
    如果此线程锁定,请单击“询问相关问题”按钮,在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决您的问题的任何其他详细信息。