This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:EVM430-FR6043升压器或 OPA,用于更高的输出电压(TX 电压)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073653/msp430fr6043-evm430-fr6043-booster-or-opa-for-higher-output-voltages-tx-voltage

部件号:MSP430FR6043
“线程”中讨论的其它部件:EVM430-FR6043

您好,

我正在寻找一种方法来增加输出信号的振幅。

使用跳线 JP1和 JP2可以打开5V 电压(EVM430-FR6043硬件指南,第4.2章)。

是否有办法进一步增加电压? 可能还会有40 V 的额外放大?  是否有用于此的应用程序数据表?

此致,Stefan Beetschen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    让我与我们的一位 USS 专家联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    我被告知,没有使用高于 EMV430-FR6043提供的+5的电压进行过任何调查,实验或应用记录,目前也没有计划这样做。  您的应用需要如此高的电压?