This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:关于体积比例因子

Guru**** 2391035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1074474/msp430fr6047-about-volume-scale-factor

部件号:MSP430FR6047
《线程》中讨论的其他部分:莱昂纳多

各位好,研究员。

我´m´ve 了一个水流量计,但我在定义水体积比例因子(流量计常数)时遇到了一些问题。

如何使用仪表尺寸计算?

例如,假设一个米的风道之间的距离为2.5英寸,管道宽度为1/2英寸。

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果流速的单位是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felipe,

    很抱歉耽误你的时间。  我不得不与我们的 USS 专家就这一问题进行联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felipe,

    客户 通常使用另一个串联基准仪设置初始仪表常量。  有几个因素会影响超声飞行时间的转换,如角度,管长,容积流经的表面等  

    巴西,
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好莱昂纳多!

    感谢您的回答。 我一直在尝试用方程式来计算这种仪表常数,这就是´s 我的问题的要点。 但我非常感谢您的回答。

    我决定用手动方式进行计算,更改后再与参考仪表匹配。

    n´t 你不介意的话,我还有另一个问题要问:

    当我手动计算度量常数时,我只是重复修改它,直到它与度量参考值匹配。 我的问题是,当我使用 一个估算的仪表常数和一个以升/秒为单位给出流速值的参考仪表时,测得的流速的单位是多少? 它是以相同的单位还是不同的单位?