This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:第一次重置后,P 1.1 (P1IN)寄存器未检测到 I/O 引脚

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1074401/msp430f6779-p-1-1-p1in-register-not-detected-i-o-pin-after-reset-first-time

部件号:MSP430F6779

您好,

 第一次重置后,P 1.1 (P1IN)寄存器未检测到 I/O 针脚,我遇到问题。

情况如下。

步骤1:打开电源。

步骤2:输入/输出引脚 P 1.1电源为高逻辑

步骤3:将 P 1.1设置为输入方向。

步骤4:读取 P1IN 寄存器,但 P1IN 的值未设置为 I/O 引脚 P 1.1 (仍为0)。

步骤5: I/O 引脚 P 1.1电源为低逻辑

步骤6:读取 P1IN 寄存器,P1IN 的值 正确更新(P1IN 在 引脚1.1之后更新)

为什么在第一次重置后 P 1.1 (P1IN)寄存器未检测到 I/O 针脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tink,

    很有趣  让我深入探讨这一点,并给出答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    我发现这是 SLAZ350AD 勘误表   

    PORT26端口模块
    类别功能
    功能通电期间 P1.1 / P1.2输入引脚的值不正确
    说明如果在通电过程中将 P1.1/P1.2从外部向上拉至 DVCC,则逻辑高值可能是
    设备读数不正确(读数为零而不是一个)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tink,

    很抱歉迟到了。  好的,所以听起来你已经弄清楚了。

    我会将此帖子的状态更改为“已解决”,但如果不是这种情况,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此线程锁定,请单击“询问相关问题”按钮,在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决您的问题的任何其他详细信息。