This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:AGC 校准,DC 偏移校准

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073359/msp430fr6047-agc-calibration-dc-offset-calibration

部件号:MSP430FR6047

您好,

我们正在为水表溶液启用 AGC 和 DC 偏移校准。

我们每5秒执行一次校准。

期间是否有正确的值? 有没有关于如何设定周期的指导?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    此校准通常每60秒执行一次。   每次校准都需要额外的功耗-因此我建议不要以如此高的频率执行此校准。

    巴西,
    Leo