This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:用于矩阵 LED 驱动器的 UART 到 CCSI 桥

Guru**** 2949000 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000, LP5890, MSP430F5529, TLC6983, TLC6983EVM, MSP430FR2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073621/msp430fr2000-uart-to-ccsi-bridge-for-matrix-led-driver

部件号:MSP430FR2000
线程中讨论的其他部件: LP5890, MSP430F5529, TLC6983, TLC6983EVM, MSP430FR2110

大家好,团队

 MSP430FR2000 (或此系列中的另一个 MSP)能否支持 UART 到 CCSI 桥接的实施? CCSI 详细信息可在  LP5890数据表的第8.5节第25页找到。  我认为这将类似于现有的 UART 到 SPI 演示项目。 它是否会利用 HW SPI 接口并能够满足 CCSI 计时要求?

谢谢,

安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼奥,

    CCSI 看起来非常类似于 SPI,关键区别在于 SCLK 必须持续打开。 这与 SPI 的大多数实现相反,SPI 的大多数实现仅在从控制器发送数据时驱动时钟输出。 当我快速浏览数据表时,LP5890需要使用这种恒定时钟,因为它也被用作该部分的主时钟。 因此,如果您停止 LP5890计时,它将停止控制 LED。  

    您可能能够在通过 SPI 不断输出所有0xFFs 以获得恒定时钟的情况下进行试验,但如果使用 MSP430FR2000,您将无法这样做。 您需要一些具有更多内存的设备来利用 DMA,或者需要一个广泛的 ISR 例程,以便继续为 SPI 模块提供支持。

    最后一个问题是速度。 您可能能够摆脱 LP5890的2.5-3MHz 输入,但这可能不是设备的理想/最佳性能。 MSP430FR2000的频率高达16MHz,因此,如果工作 SPI @ 2.5MHz,您可能有足够的时间来继续填充 SPI 缓冲器, 但是,您将有很多时间去做其他事情,因此 UART 转换可能是一个棘手的问题。您必须有一个非常精简的 ISR 例程,才能获得 UART -> SPI,并确定何时可以中断0xFFs 的擦除。 您很可能希望先缓冲整个命令字符串,然后再发送。 因此,MSP430FR2000上没有足够的内存来执行此操作。  

    考虑到这些因素,我认为 MSp430FR2000在这里不是很合适。 至少可以运行24MHz 的东西可能是可能的,但我认为这仍然是一个挑战。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾斯

    感谢您的详细回答。 MSP430F5529用于 TLC6983EVM 上,以驱动使用类似接口的 TLC6983。  但是,我正在寻找一个更低成本的选项,因为这种 MSP 的大多数功能都不需要。

     基于 MSP430F5529规格,我认为 最低成本的选择可能是 MSP430F5234 ,因为它具有相同的内存,运行频率为25MHz。 您是否看到使用此 IC 实施桥接器时出现任何问题? 是否有任何更低的成本选项可供考虑?

    谢谢,
    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 EVM 似乎适用。 任何 MSP430F5xxx 器件都可以在此处工作,具体取决于您的内存要求。 您也可以使用24MHz FRAM 设备,具体取决于解决方案的实施情况。 目前,我没有看到与 EVM 一起使用的软件的任何信息来做出判断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    借助您的 TLC6983EVM 代码,我能够描述他们正在做的事情。 它们不是不断填充 SPI 缓冲器,而是以正确的频率输出计时器,以用作 SPICLK。 然后,它们将 SPI 外围设备设置为使用相同的基时钟 和分隔器,从而使所有数据都保持一致,并利用 SPI 接口中的数据线。  

    因此,我想说这在大多数设备上都是可行的。 由于内存要求 ,我认为该应用程序在 MSP430FR2000上不可行,因为您需要一些缓冲器来传输 UART -> CSSI 的数据,并且需要一些额外的代码来正确地确定这些设备的时钟。 他们可能能够将所有内容压缩到2000以下,因此 MSP430FR2110可能是最佳选择。 当然,他们可以在 MSP4320FR2311启动板上开发/原型,以查看内存的来源,并压缩内存以获得最低的内存变量。