This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5500:关于 VBUS 端子的监控电压

Guru**** 2928620 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1074313/msp430f5500-about-the-monitoring-voltage-of-the-vbus-terminal

部件号:MSP430F5500

请告诉我当向[MSP430F555]的 VBUS 端子输入的电压发生变化时会发生的中断电压。

-当提供给 VBUS 端子的电压低于多少伏时,是否会发生压降中断?
-当提供给 VBUS 端子的电压超过 V 时,是否会发生电压恢复中断?
-它是否有提供给 VBUS 终端的电压监测滞后? 在这种情况下,请告诉我们监护电压的中断情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为此,使用了 VLAUNCH 电压。 请参阅《用户指南》中的第42.2.2.1节

    2.我不确定你的意思是在这里提出你的问题。 但是 ,第42.2.2.1节介绍了用于启动 USB 电源域的 VBUS 和 VUSB。  

    3.未指定滞后。仅限最大 VLAUNCH 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。

    假设当 VBUS 电压低于我也告诉您的 VLAUNCH 电压=3.75V 时会发生中断,并且当 VBUS 电压返回到高于3.75V 电压的电压时会发生中断。 是的,但不是。
    如此处所证实的一种现象,当 VBUS 下降到约4.1V,而供应给[MSP430F555]的3.3V 没有波动时,就会发生中断。
    我已经确认,当电压高于 VLAUNCH 电压=3.75V 时会发生中断,所以我想问并提出一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您为 VBUS 监控中断提供的描述是正确的。 如果启用,当电压上升到 VLAUNCH 阈值以上,并且下降到低于 VLAUNCH 时,您将获得中断。 请记住,如果 VBUS 电压低于 VLAUNCH 水平,USB LDO 将自动关闭。  

    MSP430 DVCC 和 VBUS 电压之间不应存在任何关联,因为它们是不同的电源轨。 当然,如果 USB 3.3V LDO (VUSB)的输出从外部连接到 DVCC,从而整个 MSP430通过 USB 连接供电,则会出现例外。 在这种情况下,LDO 输出应稳定在3.3V,直至 VBUS 电压降至 VLAUNCH 之下时切断。

    希望这能有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你教我。
    请告诉我更多信息。

    我使用的是“MSP430F5500”,但 VBUS 端子的电压降至约4.1V,并发生中断。
    我在多个主板上安装了“MSP430F5500”,检查了它,但所有中断都以相同的方式发生。
    VBUS 端子的电压仅下降到约4.1伏。
    在电压高于3.75V 的 VLAUNCH 电压时发生中断。

    因此,我认为 VBUS 引脚中断发生的阈值是最大3.75V。
    VLAUNCH 阈值是否有范围?
    例如,如果变异约为3.75V±10%,我相信。
    如果存在差异,请告诉我变化的范围。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打扰一下。
    我英语使用得不好,所以我理解它的传播不是很好。

    VLAUNCH 的阈值为 MAX 3.75V (数据表中已说明),但我认为3.75V 有变化。

    你同意这个想法吗?

    如果3.75V 变化,我想知道变化的范围。

    例如,如果变异为10%,则在+10%时为4.125V,因此我想知道即使 VBUS 端子的电压降至4.1V,也会发生中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takaaki,

    我们没有为 VBUS 指定差异或滞后,因此我无法就此提供进一步指导。 我们所指定的只是数据表中的内容。 请参阅以下摘录。