This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:微型 RAM

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1074287/msp430fr2476-tiny-ram

部件号:MSP430FR2476

MSP430FR2476数据表,第9.13节,表9-31指出,MSP430FR2476的微型 RAM 为26字节,从001Fh 到0006h。

但是,BSL 用户指南(SLAUU550AA)表7-4指出,MSP430FR2476“没有微小的 RAM,且清除功能不起作用”

请澄清:

1. MSP430FR2476是否有超小 RAM?

MSP430FR2476上的 BSL 是否能清除微小 RAM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    我认为 BSL 指南错误。  链接器脚本文件与数据表匹配,我设置了一个简单的代码以读/写到微型 RAM,它可以正常工作。

    我将提交对 BSL 指南的更正。  感谢您的关注。

    关于 BSL 是否清除了微小 RAM,我需要得到有关该 RAM 的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    BSL 不能清除微小的 RAM。