This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPCAPTDSNCTR:Java 运行时问题/用户界面在 Windows 11上无法正常工作

Guru**** 2898850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1074086/mspcaptdsnctr-java-runtime-issues-user-interface-does-not-work-on-windows-11

部件号:MSPCAPTDSNCTR

大家好,团队

我的客户对 Windows 11上最新的 Captivate 设计中心有问题。  

启动该工具后,他的图形用户界面出现问题。  

 

 

我的客户认为这可能是 Java Runtime 环境的问题,因此他尝试了不同的版本:  

 

 

他还修改了环境变量:

 

Java_home

你有什么办法来解决这个问题吗?

谢谢  

1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jan,

    这是我第一次听到这种情况。  Windows 11是最近发布的,上次验证 Captivate 的时间是一年多前的 Win 10。

    我已联系我们的 SW 团队寻求指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jan,

    在安装了迷人设计中心的目录中,键入以下命令:

    java -Djava.library.path=./HidManagement/-jar CapTIvateDesignCenter.jar -deviceconfigpath ./deviceconfig/-debug 5.

    捕获屏幕截图并发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis,

    我是 Jan 所指的客户。

    现在看来是可行的。 然后,我应该始终使用您建议的命令打开设计中心,而不是执行 exe 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在,如果这是唯一能让它正常工作的方法——当然。  我将向我们的 SW 团队提供您的观察结果和屏幕截图。

    我将继续发布这篇文章,因为我们的软件可能会再次出现其他问题供您尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的软件团队表示,这可能与安装程序创建的.exe 有关。  他们将在第一时间了解这一点。  同时,请查看是否在没有调试的情况下工作,并告诉我这是否适合您。  如果是这样,您需要这样做,直到问题得到解决。

    Java -Djava.library.path=./HidManagement/-jar CapTIvateDesignCenter.jar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,另一个更新。  软件团队发现 installBuilder 刚刚发布了对 Win 11的支持。

    我们将于今年第一季度发布新的 Captivate 设计中心,因此它将有解决方案。