This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:与 MSP430F5635的缓解措施-gt;MSP430F5659

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, MSP430F5635

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073972/msp430f5659-mitigation-from-msp430f5635---msp430f5659

部件号:MSP430F5659
《线程》中讨论的其他部件: MSP430F5635

大家好,团队

由于供应情况持续,我们计划从 MSP430F5635迁移到 MSP430F5659。 我们是否应该参考任何迁移指南? 我们是否需要注意兼容性,功能,功耗等潜在问题?

作为参考,我们计划以16MHz 运行,切勿进入睡眠模式(在100%时间)。

谢谢,

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好雅各,

    由于这些设备属于同一父系列,因此没有可用的迁移指南。 这些设备非常相似,因此迁移将是最小的。 这两个子系列的主要区别是一个包含液晶屏,另一个不包含液晶屏。 我对引脚的快速浏览似乎表明,这些引脚在通用功能上是相同的。 (确保在确认相同引脚时进行尽职调查。)  

    您很可能需要为新目标重新编译代码,如果情况不同,也可能需要更改某些引脚代号。 除此之外,为一个编写的代码应该在另一个上可用,因为它们非常相似。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,贾斯! 感谢你们的帮助!