This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-GCC-opensource:以前的版本不可用

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073800/msp430-gcc-opensource-previous-versions-not-available

部件号:MSP430-GCC-opensource

大家好

在我看来,以前版本的 MSP430-GCC 的链接已断开: https://www.ti.com/tool/MSP430-GCC-OPENSOURCE#previous-versions

它只是将我重定向到根链接,什么也不会发生。 有人能验证同一行为吗? 请提前感谢。

此致
马尔科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以前的版本对我也不起作用。 但我的最大问题是当前版本是.7z 文件类型。 我已识别的7z 实用程序是7z 归档文件,但无法在其中找到任何内容。 那么我该如何安装它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使用Ubuntu 20.04上的“7-Zip [64] 16.02”下载并解压缩它(Mitto Systems GCC 64位 Linux 安装程序,包括支持文件)。 安装也正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您告知我们此问题。 我可以确认问题并让正确的相关方进行更正。 我现在要结束这篇文章,因为我们在幕后工作来纠正这一问题。